This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:USB 2.0集线器原理图检查

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044, TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916138/tusb8044-usb-2-0-hub-schematic-check

器件型号:TUSB8044
主题中讨论的其他器件: TUSB8042A

你(们)好

我计划将 TUSB8044用于我们的 USB 集线器产品。

请帮助检查气密性是否正常。

e2e.ti.com/.../TUSB8044-USB2.0-hub.pdf

谢谢、

Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    原理图反馈:

    • 使用了支持 USB 3.0的集线器和连接器、但仅连接了 USB 2.0。  这是不是我们所期望的?
    • 如果应用不需要告示板或 HID 接口、我建议使用 TUSB4041或 TUSB8042A。
    • 应将 TEST 引脚拉低。
    • 在 PWRCTL 输出上安装上拉电阻器将启用电池充电、每个端口可使用超过1.5A 的电流。  正常运行时、这些引脚上的外部上拉电阻器不是必需的。
    • 原理图中没有 USB 端口连接到 Type-C 端口。
    • 仅当有源且活动的主机连接到集线器时、USB_VBUS 才应处于高电平。  不应将其拉高至永久高电平。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN

    请 您进行审核。

    Edgar