This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:传播延迟、上升时间和下降时间与温度间的关系

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917727/sn65hvd1781-propagation-delay-rise-time-and-fall-time-vs-temperature

器件型号:SN65HVD1781

大家好、

SN65HVD1781DR 是否有传播延迟、上升时间和下降时间与温度变化关系图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    您是否在寻找驱动器的特性数据、例如 tr、tf、tPHL、tPLH? 我可以   根据一些基准数据生成图。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 驱动器的特性数据会有所帮助。  

    谢谢、

    Prachi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prachi、

    这里是图。

    1) 1)随 Vcc 和温度变化的上升/下降时间

    2) 2) Vcc 和温度变化导致的延迟时间

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从图中可以看到、对于 Vcc 5V、上升/下降时间在210us 和230us 之间变化、温度范围为-40°C 至85°C。 同样、在整个温度范围内、传播延迟在125us 至130us 之间变化。   

    谢谢 Hao 和 Naveen!

    此致、

    Prachi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想我以微秒为单位误读了时序参数。 因此、请立即确认上升/下降时间和延迟时间的单位、以纳秒或微秒为单位。

    谢谢、

    Prachi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prachi、

    是的、单位是纳秒。 数据在数据表的规格范围内。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    感谢您的确认。 我明白了。  

    由于我不熟悉这个领域、我也想了解数据速率和工作频率之间的关系。  根据数据表、最大信号传输速率为1Mbps。 此 IC 是否会以1.2kHz 频率运行?  

    您是否还可以为此 IC 共享 PSpice 仿真模型?  

    谢谢、

    Prachi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prachi、

    是的、该器件可在 任何低于数据表上最大规格的数据速率下工作。 但是、不建议在 低数据速率应用中使用高数据速率器件、因为快速边缘可能会导致一些潜在的 EMC 问题。

    如需了解全新的 TI RS-485器件、请查看此帖子。

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/849650

    由于电气特性、收发器通常附带 IBIS 模型、该模型描述了 IO 行为。 这里是 5V 运行和3.3V 运行的模型。

    https://www.ti.com/lit/zip/sllc349

    www.ti.com/.../sllc350

    此致、

    Hao