This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:推荐用于周输入驱动电流的 I2C 缓冲器 IC

Guru**** 2535610 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9800, TCA9511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917105/tca9800-your-recommended-i2c-buffer-ic-for-week-input-driving-current

器件型号:TCA9800
主题中讨论的其他器件: TCA9511A

你(们)好

在以下情况下、您能告诉我您推荐的 I2C 缓冲器件吗?

我们提出了 TCA9800/1/2/3。 但是、输入电阻规格小于150欧姆。

主机设备中的驱动电流较弱。 IOL=0.63mA、VOL=0.36V、571 Ω。

 从器件中的驱动电流也很弱。 IOL=1.0mA、VOL=0.36V、360 Ω。

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您尝试支持哪些 Vcc 电平和 I2C 工作速度?

    "主机设备中的驱动电流很弱。 IOL=0.63mA、VOL=0.36V、571 Ω。

     从器件中的驱动电流也很弱。 IOL=1.0mA、VOL=0.36V、360 Ω。"

    这似乎表明主器件/从器件不符合 I2C 标准。 主器件和从器件的最大 VIL 电平是多少?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San、

    VccA=1.8、VccB=1.8 (如果我们需要 VccA <VccB, Vcc can be changed 1.9V. 但是、客户希望尽可能使用1.8V 电压。)

    I2C 快速模式:400kHz

    主器件 VIL= 0.35 x VDD

    从器件 VIL=0.3 x VDD

    客户知道主/从不符合 I2C 标准....

    如果 您有 任何解决方案/想法、请告诉我。

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San、

    请给我评论吗?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Muk、

    我想不到我们产品系列中的器件能够以1.8V 的电压重新驱动信号。 我能想到的最接近的器件是 TCA9511A、但其低电平 Vcc 为2.3V 而非1.8V。 我们的 TCA980x 是唯一一款能够满足 Vcc 要求的产品系列、但由于主器件/从器件不满足 RDSon 要求、很遗憾、我当时没有找到可能的解决方案。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San、

    感谢您的回答!

    穆克