This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:能否提供参考原理图和 PCB 布局?

Guru**** 2929270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS442, SCANSTA112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912260/tmds442-could-you-provide-reference-schematic-and-pcb-layout

器件型号:TMDS442
主题中讨论的其他器件: SCANSTA112

尊敬的 TI 团队:

客户希望使用 TMDS422进行新设计。  但 我搜索了网站、找不到参考电路。

那么、如果可能、您可以将参考电路发送给我吗?

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Downey

    请您接受我的友谊请求、以便我可以将文件发送给您吗?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已接受您的友谊请求!

    谢谢、

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Downey

    我通过私人消息向您发送了板级配置文件、请检查。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不想麻烦、但如果可能、还可以向我发送参考原理图和 PCB 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您接受我的友谊请求、然后我将向您发送文件吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我向您发送了板级配置文件、您会检查吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢 David、我保存了文件。 很抱歉、我花了很长时间才回复、但我没有使用 OrCAD、因此无法验证我是否收到了我需要的所有信息。 但现在我确实这样做了、验证原理图对我非常有帮助。

    如果可以、我还有几个问题:

    我可以看到,在原理图中,输入侧的 HDMI 屏蔽也是接地的。 是这样吗? 应仅屏蔽接收端?

    -数据表还注意到输入 TMDS 终端已终止、但没有提到在芯片中终止的 TMDS 接收端、但看起来不像您在接收端终止? 这是否意味着没有必要终止它们? 或者建议在 yx - VCC、Zx-VCC 之间插入端子电阻器来终止它。

    我还注意到您没有连接未使用的 GPIO 引脚。 在规格中、我没有发现要如何处理它们、只是当 GE 被禁用时、它们会变成高阻抗引脚。 是否最好将其保持断开状态、或者最好使用高阻值电阻器将其拉至接地、以防止在其上构建静态电荷?

    -您是否还拥有或计划生产具有 JTAG 边界扫描接口的类似芯片?

    感谢您提供原理图、祝您愉快。

    哦、还有一件事、在超极本中、TMDS442的符号不正确、我通知他们出错了、他们说他们正在使用供应商(TI)提供的符号。 我注意到(但这不是 OrCAD 版本兼容性的问题)您的原理图中也不是正确的符号、只是带有引脚编号的矩形(https://imgur.com/lqF8hHu.png)

    因此我制作了自己的符号(全部位于一个 simplol 中: https://imgur.com/a/6X3oJA0和多个单位符号 :https://imgur.com/a/KqODnk2 ),如果它能以任何方式帮助您(TI),我会很乐意与您共享符号库,这样其他人就可以更轻松地使用 TMDS442进行开发。

    此致、

    Andrej Manduch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    我可以看到,在原理图中,输入侧的 HDMI 屏蔽也是接地的。 是这样吗? 应仅屏蔽接收端?

    当 TMDS442 EVM 位于源端和接收端之间的中间位置时、请将 TMDS442、输入连接器屏蔽端和输出连接器屏蔽端连接到同一接地端、以确保所有这些端的接地电位相同。 但如果考虑 EMI、GND 设计可能会有所不同。

    -数据表还注意到输入 TMDS 终端已终止、但没有提到在芯片中终止的 TMDS 接收端、但看起来不像您在接收端终止? 这是否意味着没有必要终止它们? 或者建议在 yx - VCC、Zx-VCC 之间插入端子电阻器来终止它。

    端接应由连接到 yx/ZX 的接收器提供。

    我还注意到您没有连接未使用的 GPIO 引脚。 在规格中、我没有发现要如何处理它们、只是当 GE 被禁用时、它们会变成高阻抗引脚。 是否最好将其保持断开状态、或者最好使用高阻值电阻器将其拉至接地、以防止在其上构建静态电荷?

    GPIO 引脚可保持未连接状态、如果未使用、则可通过电阻器连接到 GND。

    -您是否还拥有或计划生产具有 JTAG 边界扫描接口的类似芯片?

    SCANSTA112是否适合您的需求?

    我查看了 Ultra Librarian 网站、它看起来 TMDS442引脚排列是正确的。  https://app.ultralibrarian.com/details/78a5ed86-109e-11e9-ab3a-0a3560a4cccc/Texas-Instruments/TMDS442-PNP-128。

    但在原理图中、我们手动创建了 TMDS442引脚、在原理图完成后创建了 Ultra Librarian 引脚。

    谢谢
    David