This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867 SGMII 输出电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917401/dp83867is-dp83867-sgmii-output-voltage

器件型号:DP83867IS

大家好、

您能告诉我 SGMII 输出差分电压吗?

(它是否相当于 DP 83869 HM?)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83867IS 符合 SGMII 标准、输出差分电压将介于150mV 至400mV 之间。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保证200mVpp 或更高?

    (目标连接的 SGMII 接收器的输入电压范围必须为200mVpp 或更高。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha

    对于 SGMII 输出差分电压、200mVpp 或更高的保证值是多少?

    (用于连接的接收器必须具有至少200mVpp 的输入电压范围。)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、无法保证200mVpp、因为 SGMII 标准允许电压下降到150mVpp。

    此致

    Aniruddha