This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:原理图&放大器;布局文件

Guru**** 2920110 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215, HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/918227/hd3ss214-schematics-layout-files

器件型号:HD3SS214
主题中讨论的其他器件:HD3SS215

我以前使用 过 HD3SS215的 HDMI 开关、它是6G 器件。

现在、我计划更改设计以支持更高的速度。我认为 HD3SS214可能满足我的要求。

我想让 HD3SS214 参考设计原理图(.DSN)和布局文件(如果出现)、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您接受我的友谊请求、然后我可以将板级配置文件发送给您吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我向您发送了文件、您会检查吗?

    谢谢

    David