This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044RNQEVM:可以#39;t 获取此值、或使用 TUSB544 EVM

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044, TUSB544, TPD6S300, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915367/tusb1044rnqevm-can-t-get-this-or-the-tusb544-evm-to-work

器件型号:TUSB1044RNQEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB1044TUSB544TPD6S300TUSB564

我有一个 TUSB544和 TUSB1044 EVM、它们似乎都不起作用。 我的设置是 Samsung Note 8电话作为源设备、而 Dell 显示器作为接收设备。 连接两者的电缆是 USB-C 转 DP 电缆。 如果 EVM 未处于中间位置、则手机显示屏会按预期显示在监视器上。 使用任一 EVM、我都无法在监视器上看到任何内容。 我尝试了数据表第8.3节中显示的每一种配置、但均无结果。 我更改了 DEQ 和 UEQ 设置、并更改了 SWaP 引脚。 再说一次、似乎什么都不起作用。 我是否缺少有关此 EVM 应如何工作的信息?

我犹豫了、但 TUSB1044 EVM 的设计很差。 使用 eMarked 电缆时不会发生 CC 通信、但 DP 交替模式需要 eMarked 电缆。 如果没有 eMarked 电缆、则会发生 CC 通信。 这是通过移除 TPD6S300端口保护器并在 CC 和 SBU 引脚之间短路来验证的。 端口保护器的电容与 eMarker 和系统中的任何其他器件相加时、必须高于600pF 的 USB PD 限值。 此外、我的 EVM 移除了 U6和 U7、并在整个空封装中连接 D+和 D-网的蓝色导线。  

请告诉我、对于如何使该 EVM 正常工作、以便我们可以将其构建到设计中、是否有任何提示。  

谢谢、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TUSB1044板上的开关设置是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    正如我在帖子中提到的、我已经尝试了第8.3节中显示的每个单个开关设置。 我应该使用哪种开关设置来使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 团队、

    我尝试了两款 EVM、均使用 Samsung Note 8、Samsung S20、Dell XPS 笔记本电脑和 Dell Vostro 笔记本电脑作为来源。 至于显示器、我尝试了两种不同类型的戴尔显示器。 我已经尝试过 USB-C 转 USB-C 电缆和 USB-C 转 DP 电缆。 无论任何开关设置如何、任何组合都不起作用。 我们需要有关此器件的帮助(我们对1044更感兴趣)、或者我们正在改用市场上的其他转接驱动器之一。

    您能告诉我您知道可以使用的源代码和显示以及相关开关设置的组合吗?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob:

        它可能是旧的 EVM、您能否拍摄电路板的图片?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附两张图片。 黄色返工导线是我自己的导线、还有取代 U3的 MAG 导线。 蓝线和其他 DNP 是电路板的诞生方式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    这是旧的 EVM 吗? 这周从 DigiKey 购买。 请提供建议。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个新电路板。 是否可以禁用 AUX 侦听并启用所有四个 DP 信道。 如果仍然不起作用、则可能是信号完整性或 DP 通道顺序混乱。

     

    您能否 同时捕获 CC 和 AUX 日志文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     I 禁用了 Aux snooping 并启用了所有4个 DP 信道;运气不好。  

    附加的是 CC 日志文件。 如何获取 AUX 日志文件?

    e2e.ti.com/.../TUSB1044EVM_5F00_PD.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob:

      如果可以、您可以获得解码的 CC 日志吗? 我们使用 LeCroy 获取 AUX 日志。

      我们正在查看您的原理图、并将很快提供反馈。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    :随附的 CC 日志文件的格式略有不同。 我还附上了日志的屏幕截图、其中显示了更多详细信息。  

    至于 AUX 信号、我使用逻辑分析仪测量了 AUXP、AUXN、SBU1和 SBU2。 我所看到的只是网上升高并保持高电平、或者上升高电平、大约400ms 后变为低电平。 似乎没有任何协议。  

    请告诉我您的想法。 谢谢。

    Rob

    e2e.ti.com/.../CClog_5F00_TUSB1044EVM.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我要补充的是、根据方向、有时我的计算机会"闪烁"、就好像它将在显示器上显示某些内容一样、但没有显示任何内容、显示器将进入睡眠状态。 就好像它试图显示屏幕一样、但信号完整性太差、因此会放弃。 只是一个想法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将讨论移至电子邮件、建议使用 TUSB546/TUSB564