This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:VBUS 线路的 PD 重新协商

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/918238/tps65988-pd-re-negotiation-of-the-vbus-line

器件型号:TPS65988

您好!

我需要知道端口1 VBUS 线路的重新协商是否可以根据任何 GPIO 事件进行?

例如、

如果端口2用作系统的源、则外部适配器连接到端口1、现在端口1需要用作源。

现在、我有来自端口1和端口2的输入、我计划为端口1提供优先级。

因此、我不需要端口2供电、能否触发重新协商以使其提供默认值(5V/500mA 或900mA)、或者以任何其他方式不从端口2消耗功率(通过打开内部开关 PPHV2-VBUS2)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baghiya Lakshmi、

    感谢您的联系。 我明天会回来。  

    谢谢
    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用 SRYR 4CC 命令来打开电流接收器路径。 PD 控制器可配置为使用应用配置功能发出 SRYR。   

      有关应用配置功能、请参阅- www.ti.com/.../slva838.pdf  

    谢谢

    普拉吉斯