请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 您好!
我需要知道端口1 VBUS 线路的重新协商是否可以根据任何 GPIO 事件进行?
例如、
如果端口2用作系统的源、则外部适配器连接到端口1、现在端口1需要用作源。
现在、我有来自端口1和端口2的输入、我计划为端口1提供优先级。
因此、我不需要端口2供电、能否触发重新协商以使其提供默认值(5V/500mA 或900mA)、或者以任何其他方式不从端口2消耗功率(通过打开内部开关 PPHV2-VBUS2)?