This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:有关电源序列的查询等

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913959/dp83826i-inquiries-about-power-supply-sequence-etc

器件型号:DP83826I

大家好、团队、

我对 DP83826I 有疑问。

(1) DP83826 和 DP83822具有类似的规格。   DP83826I 开发的背景是什么?

(2)关于电源序列。
在 客户的应用中、在3.3V 电源上升期间、时钟不会输入到 XI。


我 相信需要使用以下序列来保持指令"时钟应在功率斜坡上可用、否则需要额外的 RESET_N "。

1.3.3V 电源(VDDIO、VDDA3V3)打开。 此时、XI 引脚固定为0C。
2.时钟输入到 XI.
3. 复位释放(硬件 RESET_N 上升)

此序列是否正确?

(3)如果在 RX_D3的引导中启用了快速链路中断、是否启用了以下三种快速链路断开模式?
•RX 错误计数
•低 SNR 阈值
•解扰器链路丢失

(4如果空闲期间 RX_ER =禁用(0x0A 位2为0)、即使在空闲期间、链路也会由于 RX 错误计数条件而关闭吗?

当空闲期间 RX_ER =禁用(0x0A 位2为0)时、我 担心 空闲期间不会检测到 RX_ER、然后在 RX 错误计数的情况下不会发生链路断开。

我们非常感谢您的任何建议。

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    感谢您的提问、

    1) 1) DP83826和 DP83822设计不同、但两者都面向工业应用。 其中一些差异是温度等级、ESD 和光纤以太网支持。  

    2) 2)上述电源序列大纲适用于为 DP83826供电。  

    3) 3)启用快速链路中断时、RX 错误计数和低 SNR 阈值将启用、解扰器链路损耗可通过寄存器0x0131[5:0]启用和配置

    我理解您的问题#4、仍需要几天时间与我们的验证团队确认 RX_ER 功能。

    此致、

    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    参考上面的问题4):

    启用快速链路中断后、即使在空闲期间禁用 RX_ER、链路也应在超过 RX_ER 错误计数后断开。  

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢你的帮助。 我对以上3)和4)有其他查询

     (3)

    如果在 RX_D3的自举中启用了快速链路中断、是否启用了以下三种快速链路断开模式?

    •RX 错误计数
    •低 SNR 阈值
    •解扰器链路丢失

    您的答案

    • 3) 3)启用快速链路中断时、RX 错误计数和低 SNR 阈值将启用、解扰器链路损耗可通过寄存器0x0131[5:0]启用和配置

    在自举中启用快速链路中断后、当 CR3 (0xB)寄存器的值实际被读取时、为0x040A。 在读取前不会重写寄存器。 由于 bit1、bit3和 bit10设置为1、因此从该结果可以看到、解扰器链路损耗也被启用。
    提醒一下、如果我在自举中启用快速链路丢弃、是否不确定解扰器链路丢失是否默认禁用?  
    关于(4)、我想在下面澄清一点。

    在空闲期间、当接收到32个无效符号时、也会向上计数32个 RX 错误计数、我想知道是否由于快速链路中断而发生链路中断。

    [问题]
    假设满足以下条件。
    0x0B 位3为0 (RX 错误计数判断对于快速链路丢弃设置有效)
    0x0A 位2为0 (空闲期间 RX_ER =禁用)
    在这种情况下、当在空闲周期(RX_DV=低电平周期)内接收到32个无效数据符号时、RX 错误计数也会递增计数并超过10us 内出现次数的阈值、PHY 是否会通知到 MAC 侧的链路?
    或者、由于0x0A 位2为0、RX 错误计数本身是否不会递增计数、PHY 不会将链路通知到 MAC 侧?

    我们非常感谢您的任何建议。

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在空闲期间、当接收到32个无效符号时、32个 RX 错误计数也被递增计数、我想知道是否由于快速链路中断而发生链路中断。

    是的、链路中断将会触觉。 该标志主要用于控制 RX_ER 引脚上的信号。

     2.假设满足以下条件。
    0x0B 位3为0 (RX 错误计数判断对于快速链路丢弃设置有效)
    0x0A 位2为0 (空闲期间 RX_ER =禁用)
    在这种情况下、当在空闲周期(RX_DV=低电平周期)内接收到32个无效数据符号时、RX 错误计数也会递增计数并超过10us 内出现次数的阈值、PHY 是否会通知到 MAC 侧的链路?

    下行链路将通过寄存器和中断(如果启用)发出

    或者、由于0x0A 位2为0、RX 错误计数本身是否不会递增计数、PHY 不会将链路通知到 MAC 侧?

    任何链路断开检测都应反映在链路状态和中断上。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    感谢您的回复。

    您能回答以下问题吗?

    如果在 RX_D3的自举中启用了快速链路中断、是否启用了以下三种快速链路断开模式?

    •RX 错误计数
    •低 SNR 阈值
    •解扰器链路丢失

            ------------------------------------------------------------------

    e2e 上的答案

    • 3) 3)启用快速链路中断时、RX 错误计数和低 SNR 阈值将启用、解扰器链路损耗可通过寄存器0x0131[5:0]启用和配置

      ------------------------------------------------------------------

    在自举中启用快速链路中断后、当 CR3 (0xB)寄存器的值实际被读取时、为0x040A。 在读取前不会重写寄存器。 由于 bit1、bit3和 bit10设置为1、因此从该结果可以看到、解扰器链路损耗也被启用。
    提醒一下、如果我在自举中启用快速链路丢弃、是否不确定解扰器链路丢失是否默认禁用?  
    我们非常感谢您的任何建议。
    Jin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在0x000B = 0x040A 的捆绑 FLD_EN 值上、这意味着启用所有3个计数器:

    •RX 错误计数
    •低 SNR 阈值
    •解扰器链路丢失

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    感谢您的回复

    我想确保。

    (1)如果在 RX_D3的引导中启用了快速链路中断、是否启用了以下三种快速链路断开模式?

    •RX 错误计数
    •低 SNR 阈值
    •解扰器链路丢失

    之前对 e2e 的回答是错误的、所有这些模式都被启用。  正确?

    (2)在空闲期间、当接收到32个无效符号时、也会向上计数32个 RX 错误计数、我想知道是否由于快速链路中断而发生链路中断。

    假设满足以下条件。
    0x0B 位3为0 (RX 错误计数判断对于快速链路丢弃设置有效)
    0x0A 位2为0 (空闲期间 RX_ER =禁用)
    在这种情况下、当在空闲周期(RX_DV=低电平周期)内接收到32个无效数据符号时、RX 错误计数也会递增计数并超过10us 内出现次数的阈值、PHY 是否会通知到 MAC 侧的链路?

    '下行链路将通过寄存器和中断(如果启用)提出

    您的答案是否意味着 PHY 不会通知到 Mac 的链路, 并且在寄存器和中断中显示链路断开信息?  

    我无法理解你的评论中"通过"的含义。 请允许我确认。

    此致、

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的,所有模式都被启用。

    PHY 将检测到链路断开。 它将通过所有可用接口指示链路断开:LED、状态寄存器、中断。

    此致、
    GET