This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1023A:SN65LV1023A

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SCAN921224, SCAN921023, SN65LV1023A, SN65LV1224B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917469/sn65lv1023a-sn65lv1023a

器件型号:SN65LV1023A
主题中讨论的其他部件:SCAN921224、 SCAN921023、 SN65LV1224B

你好、

我 分别使用串行器/解串器 SCAN921023和 SCAN921224。

根据 TI 网站、虽然解串器(SCAN921224)处于活动状态、但不建议在新设计中使用串行器(SCAN921023)。

我打算使用不同的串行器、p/n:SN65LV1023ARHBT、但如果它将与 上一项(SCAN921224)一起工作、我会漂移。

以前 是否有过此类设计的经验?

有哪些风险?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    是的、您可以将 SCAN921224与 SN65LV1023A 配合使用。 除了添加的 JTAG 功能外、SerDes 的功能是相同的、您可以忽略该功能。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 I.K.

    这两个信号之间的差异很少、例如、TCLK 周期需要数据传输模式。 在 SCAN921023中、它需要5个时钟周期;在 SN65LV1023A 中、它需要6个时钟周期。 另一个不同是退出断电模式510与1026时钟周期的周期数。

    我想这也需要适应,但它能起作用吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    是的、我想最好说 SCAN921224 的功能与 DS92LV1212A 解串器相同、后者是 SN65LV1224B 的 National 版本(现已停产)、增加了 JTAG 功能。 虽然有一些微小的差异、但没有任何协议可阻止您将 SN65LV1023A 与 SCAN921224配对。  

    如需更多信息、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slla435/slla435.pdf

    此致、

    I.K.