This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC180:SN65LBC180D Y、Z

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915787/sn65lbc180-sn65lbc180d-y-z

器件型号:SN65LBC180

您好!

当使用金属电缆连接 SN65LBC180D 以发送和接收时、

(距离为几百米)

可能无法执行 SN65LBC180D 的通信。

此时、如果电源未关闭、那么 Y 和 Z 输出如果固定为高阻态和高电平或固定为低电平、那么它们处于安全状态的哪个状态?

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DDDOOR、

    在您描述的用例中、最好通过禁用驱动器来使总线引脚变为高阻态。 高阻抗不会驱动总线、并最大限度地减少干扰。 如果您有更多问题、请告诉我。  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢你的答复。

    之后客户没有联系、所以感觉没有问题。

    此致、

    DDDOOR