This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848M:RBIAS 问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/918465/dp83848m-rbias-question

器件型号:DP83848M

您好!

我将在极端温度范围应用中使用此部件:DP83848MPHPEP。 我们无法找到具有4.87k 值的极端温度额定电阻器。 但是、我们能够找到4.7K 和5.1k。 这两者中的任何一个是否适用于 RBIAS?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、

    DP83848要求1%容差的 rbias 为4.87k、因此我们无法保证任何其他类型的电阻器值的预期行为。

    谢谢、

    Cecilia