This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:阻抗

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917992/sn75lvcp601-impedance

器件型号:SN75LVCP601

您好,团队

可以 Ω 出、SN75LVCP601数据表包含差分阻抗(最小85Ω 最大122 Ω、典型值100 Ω)和单端阻抗(最小40)的参数。

我的问题是 SATA 是差分信号、必须根据差分阻抗进行设计。 单端阻抗的重要性是什么? 在什么情况下会使用该单端阻抗? 或者在差分线路的设计中、有必要满足差分阻抗为100且每条线路的单端阻抗大于40 Ω 的要求?

此致、
罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    数据表中对单端和差分进行了测试。   我们测试两种方法以确保器件质量。  SATA 规格将取决于差分 端接值。  

    预计大多数 PCB 传输线路布线 将在40-50欧姆单端和100欧姆差分之间。

    此致、

    Lee