This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD74:使用 UTP 电缆供电时总线上的 SN65HVD7x 共模电压

Guru**** 2996380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/918140/sn65hvd74-sn65hvd7x-common-mode-voltage-on-bus-with-power-over-utp-cable

器件型号:SN65HVD74

您好!

我的问题比特定于 IC 更通用。 我经常阅读和搜索,但我发现的“答案”是令人困惑的,如果不是矛盾的话。 希望您不介意我在这里发布这个内容。 我正在设计一种使用 UTP 电缆进行 RS485通信的设计。 所有器件将由主器件上的单个电源供电。 一对 UTP 电缆用于 RS485信号、两对用于 V+和 V-。  电缆电阻将在 V+和回路上产生压降、这很容易计算、但我对共模电压感到困惑。 例如、假设主设备和两个下游设备距离主设备50m 和100m。 在这种情况下、如何计算每个器件的共模电压? 我需要确保不超过 SN65HVD7x 的-7/+12V 规格。 由于我确实需要透彻理解这个问题、因此、如果能找到一些高质量文档、参考设计或类似文档的指针、我们将不胜感激。  

提前感谢、

Christof

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christof、

    对节点间共模电压的主要影响是接地电位差。 您可以在本应用手册第6页的第11节中找到详细讨论。

    https://www.ti.com/lit/an/slla272c/slla272c.pdf

    使用您的示例并假设主器件在总线上发送数据。 参照主器件的接地、信号的共模电压 约为2V。 如果从器件1 (下游50m)的接地为-3V (连接到主器件)、则信号的共模为其接收器5V。 类似地、如果从器件2 (下游100m)高于主器件接地3V、则该器件将具有-1V 的输入共模电压。  

    此致、

    Hao