This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV012A:询问 DS90LV012设计建议

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV012A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915377/ds90lv012a-asking-for-the-ds90lv012-design-suggestion

器件型号:DS90LV012A

您好、先生、

 

我的客户希望设计 DS90LV012。        

您是否会查看 U7217 DS90LV012ATMF 原理图和布局并提供意见?

https://txn.box.com/s/6e64d0rixvn2a8e5mqbi7xkdsdegfj73

 

布局查看器

https://txn.box.com/s/pff0smh6ubz22abb1ctpruzsbkoi67ug

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    您是否能够解释它们在 LVDS 输入上的终端方案的用途? 电阻器值不会像器件所期望的那样为输入提供100欧姆的终端。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    除了端接之外、您还看到 sdie 的其他设计问题吗?

    BR。

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    其他意见:

    在差分输入端使用200 Ω 串联电阻时、是否确定电压摆幅仍足以满足 DS90LV012A LVDS 阈值?

    由于输入是交流耦合的、因此应确保数据是直流平衡的。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    感谢您的反馈。

    DS90LV012正在用于 USB2.0 D+和 D-电压比较器、以了解 USB 是否处于睡眠模式。

    它应该是好的、对吧?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    让我们在下面的主题中讨论有关 USB 活动检测器电路的更多信息。

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/915375/3393481#3393481