This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 询问 TUSB212和 TS3USB221设计建议

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221, TUSB212, TUSB211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915375/asking-for-the-tusb212-and-ts3usb221-design-suggestion

主题中讨论的其他器件:TS3USB221TUSB212TUSB211

您好、先生、

 

我的客户希望设计 TUSB212和 TS3USB221。            

您是否会查看 u7209/U7210/U7207/U7208 TUSB212RWBR 和 TS3USB221DRCR 原理图和布局并提供意见?

https://txn.box.com/s/6e64d0rixvn2a8e5mqbi7xkdsdegfj73

 

布局查看器

https://txn.box.com/s/pff0smh6ubz22abb1ctpruzsbkoi67ug

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    TUSB211 DP 和 DM 引脚可在器件下方短接、D1侧与 D2侧。 无需与电阻器进行共布局、因为可在不中断总线的情况下移除转接驱动器、因为可在器件下方短接走线。 在布局中、我建议将两个 TUSB211s 与 USB2总线"内联"放置、以消除不必要的残桩和阻抗变化。 请参阅 图8。 数据表中器件封装下方的 DP 和 DM 布线示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    谢谢。 TUSB221怎么样?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    TUSB221原理图不错。 将在更正后再次查看布局。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    客户 使用了短接焊盘代替了电阻器。 您是否会查看布局并提供您的意见?

    e2e.ti.com/.../715GB578_2D00_M0A_2D00_000_2D00_0HA0_5F00_0629_5F00_1325.zip

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    布局审核通过 DM 发送。 我不建议移动焊盘图案以在器件下方创建短接。  这会妨碍器件焊盘上的良好焊接覆盖、并可能导致问题。 布局应与 图22类似。 数据表中器件封装下方的 DP 和 DM 布线。 其他注释位于文档中。 我还注意到有一个"USB 活动检测器"、客户是否考虑使用 CD 和 ENA_HS 来实现此目的?  您能否提供有关此电路检测到的内容的更多详细信息? 客户是否使用总线上的其他组件(200欧姆电阻器)计算了布线阻抗?