This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:正在寻找能够实现 PCIe 至 USB3.0的器件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A, TUSB7340, TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916413/tusb7340-looking-for-device-which-can-achieve-pcie-to-usb3-0

器件型号:TUSB7340
主题中讨论的其他器件:TUSB8041ATUSB8044A

大家好、

我们正在寻找具有与 TPS7340相同功能的器件。 实现 PCIe 至 USB3.0  8端口是最佳选择。

BR

Brandon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB7340是适用于 PCIe 至 USB 的最佳解决方案。 您可以在 TUSB7340的下行端口上使用 TUSB8041A 或 TUSB8044A 等 USB 集线器将端口数量扩展到8个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    对于 TI.com、不建议在新设计中使用该器件。 因此、我不确定该器件是否适合向客户推荐?

    BR

    Brandon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    这是我们实现 PCIe 至 USB 转换的唯一解决方案。 请注意、此器件的支持也有限。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    还有一个问题、我们能否为客户提供 Linux 系统上的 TUSB7340驱动程序?

    BR

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

     适用于 xHCI 控制器的堆栈 Linux 驱动程序支持 TUSB7340。

    它还由 Linux 社区管理。