This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:SN65DPHY440SS

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916988/sn65dphy440ss-sn65dphy440ss

器件型号:SN65DPHY440SS

大家好、我正在尝试通过 SN65DPHY 将 Jetson Nano 与 CSI 摄像头连接、但到目前为止尚未成功。

我知道路由是可以的、因为第二个靠近 Jetson 的摄像头工作正常、两个摄像头的 CSI 使用相同的路由。

我现在设置它的方式是  

摄像头  
->ZIF 连接器  

->
D0:295.239mm
D1:295.224mm
CLK:295.151mm


-> SN65DPHY


D0:13.962mm
D1:14.047mm
CLK:13.863mm

->Jetson Nano

我已经尝试过这些硬件设置、似乎什么都不工作

eq/scl | ERC/sda | cfg0 | cfg1
VIL   | VIL   | VIL | VIL      ---- >失败
VIH  |  VIL    |  VIL  | VIL      ---- >失败
VIH  |  VIL    |  VIL  | VIH     ---- >失败
VIM  |  VIL    |  VIL  | VIH      ---- >失败
VIM  |  VIL    |  VIL  | VIL      ---- >失败
VIM  |  VIM  |  VIM | VIM     ---- >失败
VIL   |  VIH   |  VIL  | VIL      ---- >失败

布线规则为.27mm 布线宽度和.15mm 间距。
堆叠是的  

顶层:35um
电介质:355um
第1层:35um
电介质:700mm
第2层:35um
电介质:355um
底层:35um

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人知道如何进一步调试 int、已知的工作配置或我所做的错误、因为我已经检查了我的 Zdiffs 和其他东西、看起来很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以看一下您的原理图吗? 您还能探测 DPHY440输入和输出吗? 您是否看到 LP 和 HS 模式之间的正确转换?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、当然可以在下面找到它。 我确实看到信号从摄像头通过 SN65传入 Jetson。 我没有差分探头、但它们确实类似于工作摄像头发出的信号、以获得它的价值...

    e2e.ti.com/.../MIPI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的变体未正确导出。
    唯一安装的设置电阻器是 R139和 R180。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看原理图、我注意到了一件事。

    对于所有 CSI-2实施、CSI-2拉电流和 CSI-2灌电流之间必须保持极性。 DPHY440不支持极性反转。 您似乎在输入和输出之间交换了极性。

    此外、通道0是唯一的双向通道、我将使用通道1、通道2和时钟通道、并将通道0和3连接到 GND。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 David、您好、我怎么没注意到这一点? 谢谢!  

    我将尝试修补交换的引脚、您认为(如果修补将起作用)电路板将与通道0一起使用吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DPHY440的 LP TX 期望连接到未终止的 LP RX。  由于通道0路径(DA0P/N 和 DB0P/N)支持双向 LP 信令、因此将 DB0P/N LP TX 连接到未端接的 LP RX 非常重要。  如果 DB0P/N LP TX 连接到 HS RX、则 LP 信令将无法达到 LP11电平、这将导致 DPHY440无法在 Lane0上启用 HS 数据路径。

    如果您遇到通道0问题、有一种解决方法仅为通道0启用 HS 路径:

    向寄存器0x50写入针对 HS TX 路径的8'h01 //覆盖启用

    写入寄存器0x51、使能8'h01 // HS TX 路径。

    向寄存器0x61写入8'00 //禁用 LP 路径。

    向寄存器0x70写入针对 HS RX 路径的8'h01 //覆盖启用

    在启用8'h01 // HS RX 路径的情况下写入寄存器0x71。

    位0是通道0

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的帮助! 我没有设法交换极性反转。 您是否可能知道是否有任何方法可以解决此问题? 可能是支持反相的类似 IC?

    这些是交换布线:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    将输入引脚交换到 IC 中的极低技术解决方案可能会起作用吗? 也将 P 放在输入端的 N 引脚上?

    此致、

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    您可以切断布线、然后使用磁性导线交换极性。 根据数据速率、信号完整性将会降低。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David

    我认为导线必须尽可能短才能使其正常工作? 我尝试从图片上看到的过孔转到 SODIMM、但没有任何东西。
    我会多玩几场、谢谢!

    此致

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    是的、您需要使导线尽可能短且焊点尽可能干净、以尽可能减少信号完整性下降。 请在返工后探测输出、我们应该会看到 CSI-2 DPHY 输出、如下图所示。

      

    谢谢

    David