This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65EPT21:针对 LVDS 输入的直流耦合

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS348

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/918048/sn65ept21-dc-coupled-for-a-lvds-input

器件型号:SN65EPT21
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS348

您好!

我 正在寻找1:1差动至 LVCMOS/LVTTL 转换器、差动信号是8K LVDS 时钟、我看到 TI 网络上的交流耦合应用报告、但交流耦合对于8K 信号不可行、您能与我们共享直流耦合连接吗?

还有其他部件具有更宽的 VCMR 和 VPP 输入吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weigang、

    对于 LVDS 输入、您可以将 SN65LVDS348用于宽共模范围。

    此致、

    I.K.