This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75C1168:未使用的通道

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/918320/sn75c1168-unused-channel

器件型号:SN75C1168

您好、专家、

如果将2A 和2B 引脚 连接到 GND 以实现未使用的引脚端接、  则数据表功能表中的输出 R 将是不确定的。

不确定条件的问题

是否存在输出振荡的可能性?  它是固定在高电平还是低电平?

是否存在任何有关器件损坏的问题?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muk-San、

    不存在与此相关的器件损坏问题。  

    在大多数情况下、由于差分输入开关阈值上的典型滞后为60mV、输出将为静态高电平或静态低电平。  不过、如果 A 或 B 线路上存在一些超出此迟滞电平的噪声耦合、则可以进行切换(定期或随机)。  请注意、具体行为可能因芯片而异、对于给定的器件、具体行为可能在不同的工作温度下发生变化。  如果您想消除输出切换的风险、我建议将其中一个输入拉至高电平、以便为接收器提供恒定的差分输入。

    此致、
    最大