This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550EVM:对在 TCAN4550EVM 上测试 TCAN4551-Q1进行了修改

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4551-Q1, TCAN4550-Q1, TCAN4550EVM, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917787/tcan4550evm-modifications-to-be-made-to-test-tcan4551-q1-on-the-tcan4550evm

器件型号:TCAN4550EVM
主题中讨论的其他器件:TCAN4551-Q1TCAN4550-Q1TCAN4550

您好!

我的客户希望为项目评估 TCAN4551-Q1、并希望我为他提供 EVM。 我注意到两个器件 TCAN4550-Q1和 TCAN4551-Q1在 TI.com 上共享同一 EVM。 除了引脚16 (电源输出与电源滤波器)外、这两个器件都是引脚对引脚兼容的。

 为了测试 TCAN4551-Q1、是否需要对中的 TCAN4550EVM 进行任何修改、或者客户是否只需要在其中焊接适当的器件即可开始工作?

此致、

Stani  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stani、

    除了用 TCAN4551替换 TCAN4550器件之外、无需进行其他修改。  EVM 在连接到引脚16的网络上有一个10uF 电容器。  这对于 TCAN4550上的 VCCOUT 很有用、并且对于 TCAN4551的 VCCFLTR 引脚的稳定性是必需的。  由于只有一个接头和几个其他电容器连接到该网络、因此不需要额外的顾虑或修改。

    只需交换设备、他就可以开始了。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    感谢您的回复。

    此致、

    Stani