This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1S414:有关时序要求的问题

Guru**** 2695925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913940/tpd1s414-question-on-timing-requirements

器件型号:TPD1S414

大家好

我的客户注意到 我认为数据表中存在差异。 如果 tdelay 为20ms、TSS 为25ms、那么图8中的上升时间如何显示27ms? 数据表还规定了启动时间是 tdelay 加上 tsoftstart?

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    让我来看看这个项目、下周我将向您作出回应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    图8仅显示电压、但未显示 ACK 信号、TSS 从20% VBUS_sys 开始、ACK 信号设置为低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    我仍然不理解、我认为/ACK 将在 VBUS_CONN 有效后发生。 在图中25ms ss 的位置、我可以看到从时间0到 VBUS_sys 满导通的20ms 延迟。 此外、如果您为2.2uF 电容器供电、为什么没有电流? 您是否有可通过电子邮件发送给我的完整计时示意图?

    谢谢

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我没有完整的时序图、但我可以应用 EVM 来确认这一点。  

    实际上、TSS 和 Tdelay 仅显示 典型值、而不显示最大值 无论如何、我需要在某个时候与 EVM 确认并尽快回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我已向您发送邮件、软启动时间定义为从 Vpwr 到 ACK 设置为低电平。 我将在 这里结束这个主题。