This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS1401:接口论坛

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS1401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915140/tvs1401-interface-forum

器件型号:TVS1401

尊敬的 Andy:

我的客户需要知道 数据表中未显示的稳定"状态功率耗散"系数。 请您提供建议吗?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    欢迎使用 E2E!

    我并不完全确定我了解客户在寻找什么。 我们拥有的 TVS1401的所有数据和信息都是数据表中提供的。 在稳态期间、TVS1401器件应在系统中基本上不可见、并且仅在浪涌瞬变的情况下导通、根据 IEC 61000-4-5浪涌测试、该器件的额定功率为600W、根据 IEC 61643-321测试、该瞬变的额定功率为120W。 您能否详细说明客户对器件功耗的担忧?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    请查看以下保护电路、我们建议 TVS1401不仅提供浪涌保护、还可承受连续+/-30V EOS 测试。 因此、TVS 器件上会累积功率耗散、因此我们需要了解 状态功率耗散参数、以检查是否存在烧毁 TVS 器件的风险。

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    TVS1401器件仅根据 IEC 61000-4-x 测试进行测试,您可以在应用报告《适用于 TI 保护器件的 IEC 61000-4-x 测试》中了解更多详细信息。

    该文档中介绍的测试是器件设计要处理的瞬态。 该器件不能处理超过其额定测试脉冲持续时间的连续电压、而最长的测试是 IEC 61000-4-5浪涌/照明测试。 如果电流长时间暴露在更高的电压下、则流经器件的电流最终会损坏 TVS1401。

    通过连续+/-30V EOS、您意味着恒定直流电压吗?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    是的、 连续+/-30V EOS 是恒定直流电压测试。 在上面显示的保护中、RP1为590欧姆、R1为3.4K 欧姆。 TVS1401的最小钳位电压为17.1V、ADC 将钳位电压约为5.3V。 然后、计算出的流经 TVS1401的击穿电流约为20mA。 TVS1401的功耗为17.1Vx20m=342mW。  

    那么、我想知道 TVS1401能够连续承受342mW 的功耗吗?

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    尽管该器件的最小击穿电压规格约为17.1V、但如果施加更高的电压、则流经该器件的电流将呈指数级增长、并将烧毁器件。

    很抱歉、不确定我是否遗漏了什么、但您确切地计算了20mA 的电流? TV1401是否会限制在这些20mA 范围内? 在数据表中、我们确实对器件在45mA 下可承受的最大直流电流进行了规格说明。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    在端子块上施加30V 电压、电流将流经 RP1 (590欧姆)至 TVS 二极管、该二极管将电压钳制在17.1V 左右。 电流将受到 RP1的限制、下面是我计算它的方法。 你认为这有道理吗?

    (30V-17.1V)/590 Ω 约为20mA。  

    正如您提到的、TVS1401可以承受最大 直流电流高达45mA、我能否说这种情况不会因直流 电流仅为20mA 而损坏 TVS 二极管?  

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我明白您现在的意思。 RP1电阻器实际上会限制电流、如果电流保持在45mA 的最大直流电流以下、则器件将能够承受测试。 我以前没有遇到过这样的配置或测试、因此即使它在理论上可以正常工作、客户也必须对系统进行测试、以确保器件功能正常。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    理解、非常感谢您的评论。

    陈文森