This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:引脚分配上的 GPIO 事件

Guru**** 2944310 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917975/tps65987d-gpio-event-on-pin-assignment

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TUSB1064

您好!

当已连接的器件插入分配 E 配置时、是否有办法启动 GPIO 事件? 配置 TPS65987D 和 TUSB1064以处理分配 E 时遇到问题  

TUSB1064数据表显示:"外部器件执行 AUX 至 SBU 切换的用例如图29所示。 在这种情况下、假定 PD 控制器能够校正 AUX 信号的极性反转、并且 TUSB1064通过其 AUXp/AUXn 引脚获得校正的 AUX 信号极性。"

是否有更多有关这方面的信息? 控制器"假定能够校正极性反转"有一点不明确。

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们有 GPIO 事件指示插头电缆的极性、您可以使用该事件进行配置。    

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。