This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] USB 3.0转接驱动器常见问题解答-客户遇到的基本问题

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917934/faq-usb-3-0-redriver-faq---basics-issues-customers-run-into

主题中讨论的其他器件:TUSB1002A

客户在使用 USB3.0转接驱动器时遇到的基本问题是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:使用连接器旁边的 USB 3转接驱动器时、交流耦合值正确(例如 TUSB1002A)

    USB 连接器到 TUSB1002A RX 引脚的三个实现选项:

    kΩ 将 TUSB1002A 的 RX 引脚与 USB 连接器进行直流耦合。无330nF 电容器、无220k Ω 下拉电阻器。

    2.330nF 电容与220 kΩ 电阻器、如图18所示。 220k Ω 电阻器的 kΩ 是从 USB 连接器中移除 USB 器件后、在250ms 内对电容器放电。

    kΩ 220k Ω 电阻焊盘的存根可能会产生阻抗不连续性、从而对性能产生负面影响。 kΩ 外部元件的泄漏电流足以使电容器放电、则不带220 μ F 电阻的330nF 电容器是有效的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2:USB3转接驱动器的放置位置。

     遵循 HS 信号布局指南可使 TUSB1002A 能够恢复来自主机或器件的信号、最高可达8英寸 FR4典型布线。 此外、从 TUSB1002A 到 USB 连接器的 FR4走线最高可达4"。 这些建议的最大布线长度假设主机/器件提供-3dB 的去加重功能、并且具有兼容的接收器、可以恢复 USB IF 为电缆+主机/器件预算的14.5dB 损耗。 通过调整主机/器件的均衡、去加重和 VOD 设置、可以延长这些最大走线长度。工程师应与主机/器件制造商合作确定最佳设置。