This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:灌电流规格(A 侧和 B 侧的差分)?

Guru**** 2526760 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917664/tca9803-current-sink-specification-diff-in-sides-a-and-b

器件型号:TCA9803
主题中讨论的其他器件: TCA9517

TI 朋友和家人、

我们的一位客户拥有 TCA9803的独特应用、他们出于长寿命和成本原因正在从较旧的 TCA9517过渡。  但是、他们需要有关器件数据表规格、尤其是灌电流规格的更多信息。

数据表明确标识了电流源规格(~3mA)、其他论坛帖子建议灌电流规格类似(尽管 TCA9517更高)。

问题是、'9803的官方(或非官方)灌电流规格是什么、器件的 A 侧和 B 侧之间也存在差异、这在这种情况下也适用?

感谢您提前提供的任何意见。

此致、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "问题是、'9803"的官方(或非官方)灌电流规格是什么?

    我不能完全确定灌电流规格的含义。B 侧的 TCA980x 要求任何驱动低电平的从器件必须具有150欧姆或更低的驱动强度。 对于符合 I2C 标准的器件、由于 I2C 标准将电流为3mA 时的电压设为400mV、因此应已满足此要求、这将提供大约133欧姆的 Rdson。 B 侧提供其自己的电流、因此设计为也能够灌入自己的电流。 B 侧不应增加额外电流(这意味着没有外部上拉电阻器)。

    "此外、器件的 A 侧和 B 侧之间是否存在同样适用于这种情况的差异?"

    B 侧具有其自己的电流源和低保护算法。 A 侧具有更大的灵活性、只需将 VOL 小于 VccA 的30%即可驱动为低电平。 B 侧有一些限制、例如无法连接到任何 I2C 开关/MUXes/电平分流器或缓冲器侧的任何其他静态电压偏移缓冲器。 它还不需要在 B 侧上拉电阻器、因为它提供自己的电流源并将其用作在内部检测低电平的方法。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    谢谢!  数据表上的说明和您添加的其他信息清楚地表明、任何外部 I2C 器件都应位于中继器的 A 侧。  在这种情况下、用户应能够灌入相应电阻器所需的电流。   

    感谢您的澄清。

    此致、

    Chris