请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS125MB203 大家好、
DS125MB203可在3种模式(SMBus 从模式、主模式、引脚模式)下运行 、从而按如下方式设置 ENSMB。 
是否仅在加电定时设置模式?
我认为切 换复位不会加载模式、我的理解是否正确?
此致、
雅丽塔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
DS125MB203可在3种模式(SMBus 从模式、主模式、引脚模式)下运行 、从而按如下方式设置 ENSMB。 
是否仅在加电定时设置模式?
我认为切 换复位不会加载模式、我的理解是否正确?
此致、
雅丽塔
您好 Yaita、
可以在不循环通电的情况下更改 ENSMB 引脚。 这并不是应用的典型情况。 下面是一些示例。
ENSMB = 0至 VDD
该器件将从引脚控制转换为寄存器控制。 当 ENSMB 引脚发生变化时、将应用 VOD、DEM 和 CTLE 的寄存器默认值。 这可能会导致暂时的信号完整性问题、直到可以将最佳设置编程到器件中。 SMBus 地址将由加电时锁存的引脚电平决定。
ENSMB = 0至浮点
这不会自动触发 EEPROM 下载。 可访问器件寄存器对 DS125MB203进行编程和控制
ENSMB = VDD 至0
器件将从寄存器转换为引脚控制。
此致、
Lee