This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:建议的 EQ 设置

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917064/lmh1228-recommended-eq-setting

器件型号:LMH1228

大家好、

在以下情况下、是否建议使用自适应 EQ 模式而不是手动模式?

  数据速率:     12 Gbps

  布线长度:  0 ~ 20英寸

2.数据表显示 EQ 可以补偿长达20英寸的布线长度。 此器件是否支持20英寸以上的布线长度?

3.您能在手动 EQ 设置中为10英寸和30英寸迹线提供建议的 EQ 值吗?  

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    1)。 请注意 LMH1228数据表的表4。 此外、请注意数据表中的建议运行条件表。 我们需要确保源端传输电平处于建议的设置范围内。

    2)。 这取决于客户应用中使用的 PCB 材料的插入损耗。 我认为我们应该能够使用5米宽的 FR4材料处理25至30英寸的距离。

    3)。 请注意 LMH1228数据表的表。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    谢谢。

    数据表表表.4显示 EQ = 0x90是20英寸表的推荐设置。

    对于30英寸迹线、它是否是手动均衡级别的良好起点?

    此致、

    Saito  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    您可以使用0x90设置作为起点。  然后、您可以通过读取和优化 HEO/VEO 值来微调此值。

    此致、Nasser