This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:适用于 PCIe 3的 TUSB1002A 应用、应参考哪个 EQ 设置?

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917568/tusb1002a-tusb1002a-application-for-pcie-3-which-eq-setting-shall-be-refered

器件型号:TUSB1002A

大家好、

如标题所示、客户将 TUSB1002A 用作 PCIe 3转接驱动器、如果我们想要调整 EQ 设置、该怎么办? 我们可以参考哪张图表?

从上面提到的数据表中、它将以1200Vpp 和直流增益0dB 运行、这是否意味着我们应该参考图3和4来调整 EQ? 表是否适用于此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    请参阅 表2。 数据表中1200mV 线性度0dB 直流增益设置的 EQ 配置选项。 图3和4与这些设置相匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我还有一个问题、如果我参考表2、但该表仅显示了5Gbps 和10Gbps 的 EQ、与 PCIe 3 8Gbps 不同、我是否可以知道我应该参考哪一个? 5Gbps 还是10Gbps?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    请参阅5Gbps。