This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:电路板上电期间损坏

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550, SN65HVD75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910492/sn65hvd75-damaging-during-board-power-on

器件型号:SN65HVD75
主题中讨论的其他器件:THVD1550

您好!

我们设计了基于 SN65HVD75DR 的 RS485通信板。

我们已经生产了大约1000件产品。

大约250个电路板的 SN65HVD75DR 损坏(出现 CRC 错误)。

您能帮助解决此问题   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏梅里亚

    损坏如何表现在器件的行为中?  例如、您是否看到从 A/B 线路到接地的低阻抗路径?  收发器是否消耗高 ICC (或无 ICC)?  发送或接收功能是否单独工作?

    在检测到损坏之前的任何时候、您能想到会使收发器暴露在其"绝对最大值"额定值之外的情况吗?  一些常见情况可能是 VCC 斜升上的过冲或应力(ESD、短路等)耦合到影响 A/B 的连接器端口

    如果可以共享您的原理图、我会很高兴对其进行审阅。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    A.阻抗测试

    我已检查 A/B 线到 GND 阻抗。  

    对于正常 PCB、它大约为200K 至210K

    对于大多数有故障的 PCB、它在200K 至210K 之间具有相同的值、但在少数 PCB 上显示出极高的阻抗(开路)。

     B.国际刑事法院在船上是相同的。 大约1mA  

    C.尚未完成个别发送器和接收器的测试。

    另一个观察结果是 、SN65HVD75DR Vcc 电压为3.3V、RS-485器件电压为5V、这意味着 A/B 线路相对于 GND 为2.5V。 是否会产生任何问题。

    找到上述原理图。   

    RS485A 和 B 直接连接到 RJ45连接器。  

    谢谢、

    苏里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SuPriya、

    原理图没有通过、您可以重新发布吗?

    您的意思是向 SN65HVD75器件的 VCC 引脚施加5V 电压吗?  不建议这样做。  它的设计目标是 VCC = 3.3V。 我们还有其他支持5V 的收发器-请参阅、例如 THVD1550。   

    请尝试更详细地测试故障 PCB、以更好地了解故障类型。  A 或 B 上的高阻抗对于收发器来说不是非常典型的故障模式、因此最好在研究不太常见的问题(例如组件损坏、键合线故障等)之前排除简单的解释、例如焊接/连接问题。

    您是否曾尝试在工作正常和不工作的电路板上交换收发器、以查看故障是否与收发器(而不是 PCB)有关?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.查找随附的原理图

    没有、我们为 IC 提供3.3V 电源。 此 IC 与 RS485工作电压为5V 的 VFD 通信。 它会对 IC 产生任何影响  

    3.我们已经检查了所有其他东西,如焊接、连续性,但所有东西都是可以的

    我们交换了 PCB、但其他 PCB 上的故障 IC 出现故障、如果我们更改了故障板的 IC、则表明其工作正常。  

    谢谢、

    苏里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SuPriya、

    感谢您的说明。  A/B 引脚被设计成在宽电压范围内工作、所以连接5V 收发器不会是一个问题。  您共享的原理图部分没有问题。

    您确认故障行为与 IC 本身相关、这一点很好。  尽管如此、似乎阻抗/ICC 读数大多是正常的、因此这些故障 IC 似乎不存在灾难性的问题。  如果情况更微妙、我想了解您是否能够测量不同引脚(DE、RO、DE、A、 和 B)、以便我们能够更好地了解故障以及下一步的工作。

    此致、
    最大