Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340
您好!
我们有一个包含多个 TUSB7340器件的 Linux 系统(自定义内核、目前为内核5.3)。 我需要对端口末端的其中一个定制器件进行电源循环(外设中的固件干扰)、但我运气不好
是否有人很幸运地控制 PWRON##信号以使 USB 端口上的5V 电源变为低电平? 我无法让他们摆动。
在这里一直在使用一些想法、但没有效果:
https://www.kernel.org/doc/Documentation/usb/power-management.txt
我们提供 PWRON#信号:
它们连接 到 TPS2066CDR 器件:
电源输出直接连接到 USB 连接器。
是否有任何通过 xHCI 驱动器杀死 OUT1和 OUT2的想法? 我所做的一切似乎都已禁用 USB 连接、我可以恢复它、但5V (PWRON##)保持正常。
谢谢。