This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS66021:VIN 电源

Guru**** 2926360 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS66021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917656/tps66021-supply-source-for-vin

器件型号:TPS66021

我们的产品可以通过桶形插孔连接器或 USB-C 电缆供电、但不能同时使用这两者。 数据表让我相信 VLDO 由 VIN 或 VBUS 供电。 我们的电流设计将 VIN 连接到 PPHV、并将使能引脚设置为灌电流路径。 我们看到的问题是 VLDO 输出(.3V)上的输出非常少、器件不会将电源传输到 PPHV 引脚。 当我将 VBUS 电源短接至 VLDO 引脚时、DIVE 似乎正常工作、并将电源传输至 PPHV。 虽然这似乎可行、但我不确定这是正确的方法。 为什么 VLDO 输出在存在 VBUS 时仅显示0.3V ...根据数据表、我预计将看到5V。 在 VLDO 输出端输入 VBUS (5V)是否会导致任何问题?

感谢你的任何帮助。

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    VIN 需要连接到 PP5V、而不是数据表图29所示的 PPHV。

    如果电源多路复用器 TPS66021配置为拉电流模式(桶形插孔)、 则 PP5V 将向 VBUS 提供电压。在这种情况下、VLDO 引脚将仅跟踪 PP5V。

    如果电源多路复用器 TPS66021配置为灌电流模式(存在 VBUS 电压且 PP5V 为0)、VBUS 将为 PPHV 供电、VLDO 将 VBUS 电压调节至5V、以为内部逻辑供电。

    希望这澄清了这个话题。