This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR100:差分输入高阈值

Guru**** 2673965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917421/ds25br100-differential-input-high-threshold

器件型号:DS25BR100

您好!

问题1. 我将"差分输入高阈值"(VTH:+100mV (最大值))理解为:

如果差分输入电压高于或高于 CMR (输入共模电压) 100mV、则不会将其识别为高电平(不保证)。

正确吗?

问题2. 通常、我们将最小值称为"高电平输入电压"、但为什么将 VTH 定义为最大值?

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KPK、

    Q1: 对于 VTH、如果 IN+引脚 相对于 IN-引脚的电压为+100mV、则器件保证输出"高电平"。  同样、如果 IN+引脚相对于 IN-引脚为-100mV、则器件可保证输出"低电平"。

    Q2:在数据表中、它指定 了保证有效输出状态所需的最大阈值电压电平或"最小"电压。  

    此致、

    Lee