This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:RGMII (100Mb、全双工)

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/914499/dp83822hf-rgmii-100mb-full-duplex

器件型号:DP83822HF

大家好、

我的客户在 模式 RGMII (100Mb、全双工)下使用 DP83822HF。 他们尝试配置 PHY、但却无法实现。

自动协商完成- 0

链路状态- 0

我想知道执行该操作的步骤和寄存器值是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、

    请分享以下内容:

    电路板原理图。

    2.完成了哪些配置?

    3.客户是否能够正确读取和写入寄存器?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    1、原理图

    2.在自动否定失败时完成配置  

    - RGMII

    -10Base-T 半双工

    寄存器值0x0467为0xFEE0、0x0468为0x000F、所有配置看起来都正常、但 当将 PHY 连接到 PC 或交换机时、我们无法使 PHY 自动协商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、

    我不清楚图片(电阻器值等)、您能为我提供 pdf 版原理图的帮助吗?

    您是否说没有向 phy 写入寄存器? 从寄存器0x0467=0xFEE0开始,看起来 phy 已经被编程为“半双工”,在这里您之前提到期望值是“全双工”。 您可以进行双重检查吗?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    Attach 文件是 PHY pdf 版本的原理图

    e2e.ti.com/.../_5B00_09_5D005F00_ETH_5F00_PHY.pdf

    读取寄存器值0x0467为0xFEE0、0x0468为0x000F 时、配置模式为  

    - 10BASE-Te、半双工/全双工或

    - 100BASE-TX、半双工/全双工(请参阅数据表 DP83822中的表12)

    但 PHY 不能因此自动分离10Base-Te 半双工

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    您能不能给我一个自举配置已经过验证、具有以下要求:

    - RGMII

    -100 Base-TX,全双工

    -晶体25MHz

    此致、

    Minh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Minh、

    如前面的主题中所述、请重新查看自举、因为寄存器0x0467表明您处于100btx 半双工模式。 尝试删除 LED_0引脚上的下拉电阻、然后查看822是否以正确的100btx 模式启动、以便进行链接。

    请参阅数据表的表10和11以了解设置。 您的目标是否为:AN-EN=1、AN_1_1和 AN_0=1? 目前、您的设置为 AN-EN=1、AN_1_1和 AN_0=0。

    --

    Regardsm

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vikram

    我删除了 LED_0引脚上的电阻器 R295。

    LED_0处的自举更改为模式4、但 DP83822仍然无法自动协商

    我已经读取了一些寄存器的值。 结果是:

    0x0467:FEE3

    0x0000:3100

    0x0001:7849

    0x0010:4002

    0x0017:0241

    0x0019:803F

    我需要你的帮助。

    Minh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minh、

    您的读取配置对我来说似乎可以使自动协商正常工作。 我将再次将其发送给团队进行审核、如果我们在几天内发现任何问题、我们将会返回给您。

    同时,您能否告诉我以下信息:

    1、如原理图所示、它们是否在电路板上的复位引脚上有下拉电阻? 为什么?

    2.链接伙伴是否也处于自动协商模式? 您能否确认在适当的强制模式下强制执行822也不会显示链接?  

    3.您是否有能力探测 phy 的连接器侧输出? 在强制 MDI 模式下、您是否在 Tx 通道上看到任何输出?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minh、

    以下是小组建议在自动协商失败时记录的附加信息(检查状态机的状态):

    0x6[1]–Autoneg 页面接收到闩锁高电平指示

    0x10[14]读取多次并查看是否正在切换(表示 MDI/MDIX 自动分辨率不收敛)

    --

    此致、

    Vikram