This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:有关 TCAN4550覆盖模式的问题

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917480/tcan4550-q1-question-about-overwrite-mode-of-tcan4550

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

大家好、团队、

这可能是基本的、但您能告诉我 TCAN4550的覆盖模式。
在写覆盖模式的 FIFO 寄存器中配置为1、是否按顺序覆盖旧数据?
如果在接收数据期间存储器已满、旧数据是否会被覆盖?

此致、

Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、您好!

    当 FIFO 配置为覆盖模式时、当 FIFO 满时、任何新的数据项都将覆盖最早的数据项。

    供参考、博世 MCAN 用户指南中提供了有关 MCAN 特定寄存器位和功能的更全面说明。  我建议将此作为 TCAN4550-Q1数据表的补充、因为在许多情况下、我们的数据表仅简要介绍了 MCAN 特定项目。

    此致、
    Max Robertson