This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:MOSFET 开关控制

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915940/tps65988-mosfet-switch-control

器件型号:TPS65988

您好!

我们正在使用 USB PD 方案、如下所示

在充电器端口、

1) 1)如果协商9V PDO、则必须启用外部开关、并且内部开关必须断开。

2) 2)如果协商5V PDO、则必须关闭内部开关、并且必须禁用开关。

如何根据 PDO 协商配置开关操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    我们的一位专家工程师将能够在星期一之前提供一些反馈。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    我建议尝试使用应用配置4CC 命令、通过 SRYR 禁用5V 灌电流路径、该命令由灌电流大于阈值事件触发。  

    谢谢

    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    如果您没有进一步的查询, 您能否 单击“这解决了我的问题”来关闭此主题?

    谢谢

    普拉吉斯