请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 您好!
我们将实施 USB PD 方案、如下所示:
当前 状态: 未 连接充电器、端口2从电池供电设备接收功率。
事件: 外部 充电器 已连接。
操作: 端口 2 必须 将 其角色 从 灌电流更改为 拉电流。
端口2上的电源角色交换是否可以由 PD 控制器在端口1上成功进行 PDO 协商时发起?
这是否可以在没有处理器干预的情况下实现?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们将实施 USB PD 方案、如下所示:
当前 状态: 未 连接充电器、端口2从电池供电设备接收功率。
事件: 外部 充电器 已连接。
操作: 端口 2 必须 将 其角色 从 灌电流更改为 拉电流。
端口2上的电源角色交换是否可以由 PD 控制器在端口1上成功进行 PDO 协商时发起?
这是否可以在没有处理器干预的情况下实现?
您好、Akash、
是的、它可以在 EC 使用 应用配置 GPIO 事件时执行。 请参阅https://www.ti.com/lit/an/slva838/slva838.pdf?ts=1592837515485&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 。 在 端口1事件上使用 PDO 协商来触发 O/P GPIO、并将此 GPIO 接线以触发应用配置 GPIO 事件。
谢谢
普拉吉斯