This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:关于用于 HDMI DDC 总线

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917394/pca9306-about-use-for-hdmi-ddc-bus

器件型号:PCA9306

您好!

关于 PCA9306、我的客户提出了一个问题。

(问题)

此器件是否可用于 HDMI DCC 总线电平转换器(5V<->3V)?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    该器件可在这些电压下用作电平转换器、但需要明确的是、该器件不会缓冲电缆侧的电容。 您需要一个 I2C 缓冲器/中继器(我们产品系列中的许多缓冲器/中继器具有电平转换功能)。

    谢谢、

    -Bobby