This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041-Q1:TUSB8041与 TUSB8042的 USB 集线器吞吐量性能对比

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916554/tusb8041-q1-usb-hub-throughput-performance-of-tusb8041-vs-tusb8042

器件型号:TUSB8041-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB8041TUSB8042

我看到 TUSB8041集线器在连接一个器件但未使用其他端口的情况下的性能下降。  约~250MB/s  测试中的上行端口支持大约~400Mb/s 的持续传输  我无法解释性能差异。  第二个问题是、我可能希望更改设计以改用 TUSB8042器件、与 TUSB8041相比、性能(吞吐量)有何差异?

谢谢

机械

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    TUSB8041和 TUSB8042器件之间没有吞吐量差异。

    您是否看到 USB 2.0或 USB 3.0上的吞吐量差异?  通常、吞吐量应在集线器后面略微增加、因为它允许一些数据包缓冲。  USB 3.0上的电源状态实现可能会产生一些影响。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 USB 3.0、获得~200->250MB/s  使用 USB 3.0的 TUSB8041集线器的预期最大测试带宽是多少?

    机械

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    典型的基于 USB 3.0 SSD 的海量存储设备最大输出约为350MB/s、我们不会看到集线器的吞吐量有任何影响。  听起来、如果您看到集线器的影响、设备或主机在接受低功耗状态条目时应该不接受、这会降低吞吐量。  如果您有 EEPROM 或 SMBus 主机、则可以在集线器的寄存器(寄存器05h 的位5)中禁用 U1U2电源状态、以查看这是否解决了问题。

    此致、

    JMMN