This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK105:周期性上电项目。

Guru**** 2579115 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917300/tlk105-periodic-power-up-prolems

器件型号:TLK105

您好!

我一直面临一个奇怪的问题。 加电后、我的客户产品中使用的 TLK105的运行方式不时会像死机一样。 TX_CLK 和 RX_CLK 线路上没有生成时钟、导致 UC 的 MAC 层(STM32F427)无法正确启动。  PHY 芯片的硬件复位无法解决问题、因此必须对整个电路板执行下电上电操作才能使 PHY 正常工作(生成时钟)、从而使 MAC 层启动。 我们已经检查过、只有关闭并再次打开 PHY 才能使其正常工作。

问题是否已知、如果没有、我是否可以做些什么来简化您的调查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    当 PHY 处于此模式时、您能否访问 PHY 的寄存器? 如果是、您能否为以下寄存器提供寄存器转储:0x00-0x14、0x17-0x19和0x27?

    还可以共享 PHY 原理图吗?

    此致

    Aniruddha