This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867ERGZ-R-EVM:DP83867

Guru**** 2536140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917222/dp83867ergz-r-evm-dp83867

器件型号:DP83867ERGZ-R-EVM

尊敬的先生:

请解释 DP83867中低功耗模式和通道唤醒运行的操作。
(1).它将如何进入低功耗模式????
(2).在低功耗模式期间、它是否会检测到魔术包??
请加以澄清。  分享相关的相关文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    您是指 PHY 的断电模式吗? 这与 LAN 唤醒不同。 在断电模式下、PHY 在内部禁用所有块以节省功耗。 在此模式下、PHY 将断开链路、并且不会检测魔术包。 断电模式可通过断电引脚或寄存器访问进行控制。

    在局域网唤醒模式期间、PHY 本身不会断电。 PHY 仍将保持链路以接收和检测魔术包。 LAN 唤醒可在系统级别使用、通过关闭系统上未使用的其他组件来节省功耗。  

    此致

    Aniruddha