This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:在 IBIS AMI 模型仿真中手动设置 EQ 强度

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917061/lmh1228-manual-setting-of-eq-strength-in-simulation-of-ibis-ami-model

器件型号:LMH1228

大家好、

我的客户将使用 IBIS AMI 模型运行仿真。 在 IBIS AMI 模型中、自适应 EQ 模式是否可用? 如果没有、是否需要手动设置 EQ 强度?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    通过 IBIS-AMI 模型、用户需要设置 VOD、EQ 强度设置。 请您的客户参阅 IBIS-AMI 用户指南。 此型号可在自适应或手动模式下运行。 在手动模式下运行时、用户可以设置 EQ 强度。 本用户指南指定了如何以任一模式设置模型。

    此致、Nasser