This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:XI 输入参数(线程连续)

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E, DP83867ERGZ-S-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949393/dp83867e-xi-input-parameters-thread-continuation

器件型号:DP83867E

此链接会返回到以下主题 :https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/911513 

您好、Aniruddha、

根据您对上述主题的请求、离线向您分享原理图和下方测量结果。  

  1. 没有振荡器的 XI 引脚上的直流偏置为1.032V (CD1=CD2=27pF)
  2. 使用来自信号发生器的2.5V 时钟进行测试(CD1=27pF、CD2=16pF)–共用范围热离线- CH1 (黄色)是来自发生器的信号、CH2是 XI 输入。
  • 满足 XI 输入电压高于-0、3V 的数据表要求(测量值7 (基准)=-271、5mV)
  • 满足 XI 输入电压1.5V-1.9Vpp 的数据表要求(测量值5 (峰峰值)= 1.394Vpp)
  • 无法满足 XI 输入高电平>1.4V 的数据表要求(测量值6 (顶部)= 1.060V)
  • 满足 XI 输入低电平<0.45V 的数据表要求(测量值7 (基准)=-271,5mV)

您能否分享您的反馈意见、需要纠正哪些问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    感谢您分享原理图、我对使用的组件很少有疑问。

    我们尚未在 PHY 的 CLKOUT 引脚上连接50欧姆电阻器的情况下进行测试、这将是非常强的下拉电阻。 我正在评估 CLKOUT 引脚上的下拉电阻器的影响、但我们能否检查它是为什么被添加的?

    MDC 似乎具有100欧姆上拉电阻器和100欧姆下拉电阻器、是否都已组装?

    对于三种电源配置、是否按照数据表遵循电源定序?

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    感谢您的反馈/问题。  

    1. 连接在 CLKOUT 上的50 Ω 电阻器:它可能是 CLK 线路上的50R 终端。 一致认为这毫无意义。 我们可以移除该电阻器进行进一步测试、或关闭寄存器中的 CLK_OUT 输出。

    2. MDC 上拉/下拉:是的、两个电阻器都已组装。 当连接多个 PHY 时、根据针对 SMI 总线布线的建议、这是戴维南终端。

    3. 电源排序:1V8电压直接来自2V5电压线路、因此它以最小的延迟跟踪它。

    除了讨论 XI 之外-加电后、测试模式在 PHY 上处于活动状态、与自举引脚设置冲突。

    例如、在原理图中被描述为端口10的 PHY 上、上电后在寄存器中遵循以下内容:

    寄存器 CFG4 (地址0x0031):0x10b0

    寄存器 TARK_STS1 (地址0x006e):0x082a

    寄存器 TAPE_STS2 (地址0x006f):0x0100

    这对应于捆绑设置、CFG4中的位[7]除外。

    尽管 RX_CTRL 设置为模式3,但“内部测试模式1”在加电或复位后处于活动状态。

    期待您的反馈。

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    您可以分享您的反馈吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    通过消除时钟输出引脚上的强上拉电阻、您是否看到性能有任何改善?

    MDC 上拉和下拉不是我们测试过的器件、这是 MAC 侧建议的结果吗? 这需要在应用程序上进行验证。

    自举状态与所需自举值不匹配的最常见原因是 MAC 侧的一些内部拉电阻器。 您能否检查 MAC 侧是否存在任何此类可干扰 PHY RX 引脚上自举电阻器的拉电阻器? 如果存在、则需要更改外部拉电阻器值、以使自举电压处于可接受的区域内。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    感谢您的反馈。  

    关于 MDC 上拉/下拉–是的、这是 MAC 制造商的建议。 我们认为这是一个成熟的解决方案、因为在测量期间、我们检查了 MDC 和 MDIO 信号、没有发现任何问题。  

    关于自举值–此自举选项的引脚为“RX_DV_RX_CTRL”,该引脚仅连接至自举分压器,而不连接至 MAC。

    我们将进行测量(包括自举电压)并告知您结果。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    我们进行了测量:

    关于自举值–RX_CTRL 引脚上的电压为453mV。 模式3的数据表目标电压为(最小排印错误/最大排版) 405mV/459mV/511mV。

    换句话说、所需的目标电压为459mV±52mV。 测得的电压偏离理想值-11.5%允许的容差。

    由于 PHY 复位由系统软件控制、因此 RESET 引脚上的上升沿会晚很多(几秒钟)。

    因此、我们认为、自捆绑读取配置位的错误信息仍然无法解释。

     

    关于电源序列-电压轨会随着以下延迟而上升:2V5 <=1ms=>1V8 <=5ms=>1V1。

    它符合数据表中的要求。

     

    关于 CLKOUT 引脚上的强下拉- 我们制作了两个具有和不具有50R 电阻器的时钟屏幕截图。

    它们完全相同、如下所示:

    移除 R1之前:  

     

    移除 R1后:

    我们发现了我们与您的测量之间的一个潜在差异。

    在我们的测量期间、PHY 处于复位状态(因为测量是在从系统中移除的单独卡上完成的)。

    但是、当我们通过更改电路来释放复位时、时钟信号行为没有明显的变化。

    请提供建议、感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    感谢您提供更多信息。 当您从器件中释放复位时、XI 引脚上的原始电压违例消失。 我的理解是否正确?

    关于 PHY 自举值、您的计算是正确的。 对于1.8V IO 运行、453mV 运行电压应将器件绑在模式3中。 在应用复位时、您能否在示波器上监控 RX_CTRL 引脚、以检查电压是否不超过511mV、因为复位引脚将变为高电平? 请在释放复位后继续至少监视1-2 ms。  

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    遗憾的是、根据复位引脚的状态、XI 引脚没有变化。

    我们将按照您的建议在 RX_CTRL 上进行测量。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bart、我懂了。 我将等待您的测量。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    下面是示波器的屏幕截图、随附注释。如您所见、RX_CTRL 上的电压在 RESET_N 置位后略微升高。

    我们怀疑这一定是由 DP83867E 引起的、因为没有其他东西连接到 RX_CTRL 信号。 仅 PHY 和分频器。

    原理图如下所示:

     

    我们所知(基于由差分探头部分重新检查的许多测量结果):

    • VDDIO 1V8在启动期间保持清零和稳定
    • RX_CTRL 上的电压在复位后意外开始上升40ns
    • 除配置寄存器4的位[7]外、基于自举配置的寄存器中的所有位均处于预期状态

    这些事实给人的印象是,在 RESET_N 状态下,连接与上图中的 Rpull=9k8 (基于外部分压器的已知值、VDDIO 电压和 RX_CTRL 电压)相对应。 这对应于数据表中的信息。

    但在 RESET_N 失效后约40ns、Rpull 会将值更改为 aprox。 80k、导致 RX_CTRL 电压上升至530mV。 数据表中未提及此意外行为。

    然后、RESET_N 失效后约120ns、RX_CTRL 在内部切换到输出。  数据表中未提及此意外行为。

    根据数据表中的信息和时序:

     

     

    -满足 T4的要求、因为 RESET_N 由主 CPU 控制并在系统上电几秒钟后失效。

    但 RESET_N 失效后的 PHY 行为完全不同。 在120ns 时(此时需要内部锁存)、RX_CTRL 引脚被主动拉低。

    因此,问题仍然没有解释,而且出现了更多问题。

    期待您的反馈和支持。

    您是否还有关于 XI 输入问题的任何反馈? (这也是我们尚无法解决的问题)。

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    我正在研究这两个问题、下周周二之前、我将再次与您讨论。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    您是否会为我们提供一些反馈?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    您这边是否有任何更新?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    我们查看了自举模式的验证数据、没有看到在模式3中 RX_CTRL 上的电压跳至530mV 的任何情况。 通过按照数据表中的说明添加外部电阻器、PHY 已正确捆绑至模式3。 它们是否具有5.76k Ω 和2.49k Ω 自举电阻1%的容差?

    对于 XI 引脚的行为、我同样没有发现任何 PHY 电压下降至-0.38V 的情况。 我们正在检查设计是否可以接受。 您是否执行了任何分组差错测试来检查以太网链路性能? 当时钟电压降至-0.38V 以下时、您是否观察到数据通信问题?

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    当然、5.76k Ω 和2.49k Ω 自举电阻器的容差为1%。

    我们复制了 TI EVM 上在去复位期间的 RX_CTRL 电压测量值。 我们发现 RX_CTRL 上的电压增加相同。

    有关测量的详细信息:

    • 使用 DP83867ERGZ-S-EVM、无需任何修改。
    • 在复位信号上升沿触发示波器
    • 第二个通道连接到 RX_CTRL 引脚。
    • 通过 EVM 上的按钮 S1生成复位

    如下图所示、当复位取消置位时、RX_CTRL 上的电压也有类似的增加(在缩放的波形上可见)。 与在我们的卡上进行测量相对的不同电压电平是由 EVM 上使用的更高 VDDIO 引起的(2V5与我们卡上的1V8相比)。

    但是、当我们比较这两个电压增加时、它们是完全相同的–在复位失效之前增加电压的15%、并且在信号进入逻辑低电平状态之前的长度为65ns。 如前所述–原因只能在芯片内部、因为引脚上只有 R7/R9分频器。

    在这种情况下–您能否解释为什么分频器使用数据表中推荐的不同 R7值? (使用6.04k 与建议使用5.76k、这意味着差异接近5%)。

    关于以太网链路性能: 是的、我们观察到一些数据通信问题、但这些问题很少出现。

    它们在加电几分钟后表现为对等设备(以太网交换机结构)上的 SGMII 链路丢失。

    通过禁用 SGMII 自动协商可以缓解此问题、但我们仍未确定根本原因。

    我们尝试了:

    • 通过改变电容分压器的值来实现各种时钟电平–没有效果
    • 禁用无法解释的激活内部测试模式(与 RX_CTRL 设置问题相关)–无效

    为了避免推测 PCB 设计的质量、我们要说的是、我们在系统中使用5Gbit/s (5G-base-R)长链路、而不会出现任何问题。

    因此、我们相信以太网交换机结构和 DP83867E 之间的短 SGMII 链路会进行适当路由。

    我们期待您的反馈。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    我们的客户使用我们的 EVM 进行了测试、以下是注意事项。 可以帮帮你吗?

    我进行了下一个与 RX_CTRL 自举相关的测试。 测试期间、TI EVM 通过 SMI 连接到我们的系统 SMI 总线。

    打开 EVM 后、读取 DP83867E CFG4寄存器。 读取值为0x10B1、这意味着 INT_TST_MODE_1位被置位。

    提醒您- RX_CTRL 设置的 EVM 设置为模式3

    根据数据表、当模式12捆绑时、必须重置 INT_TST_MODE_1位(根据数据表第38页的信息、表6下的注1)。

    它还意味着当模式2或3被选择时、一个位被复位。 但实际上、该位在加电后始终置位、直到 CPU 将其关闭。

    在我们的电路板和 EVM 上、行为是相同的。

    那么、是否有人真正尝试解决我们所描述的问题存在一个问题...?

    让我们重新概括一下:

     

    我们介绍了 RX_CTRL 上的电压跳转

    –您写道 TI 团队从未观察到电压跳变

    –稍后、我们演示了 EVM 上的电压跳转。

     

    我们描述了模式3中意外设置的位

    –您写道,在测试期间,PHY 正确捆绑到模式3。

    –稍后、我们在 EVM 上的模式3中读取意外设置的 INT_TST_MODE_1位。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    感谢您提供额外的反馈。 我认为寄存器0x31位[7]可能存在文档问题。 根据观察结果、只有在 RX_CTRL 自举上使用模式1或2时、该位才需要清零、对于自举模式3/4、该位可以忽略。 我将再次检查此位行为以确认此文档问题。

    关于电压跳转、我曾尝试在测试台上重新创建问题、但我使用了不同的测试板。 我将尝试使用您在上面使用的相同 EVM 来重复此测量。 我想我应该在本周结束前为您提供最新信息。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    我能够验证寄存器0x31[7]的运行、并且可以确认数据表中有一个拼写错误。 该位不显示内部测试模式的电流自举值。 该位是内部测试模式的屏蔽位。 如果使用 RX_CTRL 的自举模式1/2激活测试模式、则可使用寄存器0x31[7]来允许或阻止该模式。 如果它为1、则允许测试模式、如果为0、则阻止测试模式。 如果 RX_CTRL 在模式3/4中捆绑、那么测试模式被完全禁用、在这种情况 下、寄存器0x31[7]位被忽略。 因此、即使正确设置 PHY、寄存器0x31[7]将继续显示为"1"、但测试模式将不会处于活动状态。

    还有另一个寄存器位可以告诉您内部测试模式是否正确捆绑。 寄存器0x6f[8]是内部测试模式设置状态位。 如果该位为"1"、则禁用测试模式、如果该位为"0"、则启用测试模式。 如果 RX_CTRL 在您的应用程序上被正确绑定到模式3、那么您应该将该位读回为"1"。

    关于 RX_CTRL 上的电压尖峰、我尝试在我们的实验中使用 DP83867 SGMII EVM、并重复了测试设置。 我尝试了多次复位、但无法观察到任何电压尖峰。 我尝试了大约30次手动复位、同时通过示波器监控 RX_CTRL 引脚上的复位线路和电压。 这是否在您的设置中相当可重复?

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    是的、 测量是可重复的。  您确定是否具有合适的示波器设置? 有问题的部分信号只有65ns 长。

    但我认为 RX_CTRL 自举问题可以视为解决了。 从我的角度来看、它是基于数据表中的错误而进行的误解。 具体而言、0x31[7]位值不是基于自举、如数据表所述、因为自举值保存在0x6f[8]位中、被描述为保留。  现在我们认为、尽管复位后 RX_CTRL 引脚的模拟行为与数据表中的说明不匹配、但0x6f[8]位的绑定正确。

    XI 时钟输入的问题仍然没有得到解决。