主题中讨论的其他器件:DP83869
大家好!
我想知道如何正确进行 MII 回送测试。 我的设置是 SGMII->铜质 PHY 连接到 NXP ls1046a 处理器 SGMII SerDes 通道。 从数据表中我看到、我必须将 BMCR (0x00)寄存器配置为自动禁用、MII 回送开启、而不是通过向其写入0x4000来使用 GEN_CTRL (0x1f)寄存器进行软件复位。 据我所知、我应该从连接到 phy (在我的设置中称为 FM1-mac5)的接口 ping 一个广播地址(10.97.0.255)。
我的接口配置:
Ping 命令和结果:
ping 不成功、Rx 计数器也不会增加。
我是否误解了环回测试? 还是 DP83869环回配置错误?
谢谢、
Kristóf μ A