This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:USB3.2 x2应用

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A, TUSB1044, TMUX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/952586/tusb1002a-usb3-2-x2-application

器件型号:TUSB1002A
主题中讨论的其他器件: TUSB1044TMUX1204

大家好、

需要您在我们客户的查询方面的专业知识、以实现数据表第7.3.4节所述的 USB3.2 x2应用。 在应用中、他们希望将 TUSB1002A 配置为配置通道、将另一个配置通道配置为非配置通道、并在另一个实例中切换两个通道(之前的 TUSB1002A 配置通道将是非配置通道、另一个将相应地切换通道)。 我们的问题是、在这种情况下、TUSB1002A 的最佳配置是什么?  TUSB1002A 能否同时用作配置和非配置通道、具体取决于开关配置?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以控制 MODE 和 EN 引脚、这是可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个芯片解决方案 TUSB1044

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们已经与客户讨论过这一点、但他们更喜欢通过硬件控制模式和 EN 引脚。 如果在 本用例中可以考虑 TUSB1044、我们是否有实现此功能的参考设计?

    非常感谢你的帮助。


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我肯定会找到它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    非常感谢你的帮助。 他们有后续问题、尤其是关于 CHX_EQx 引脚的问题。 他们 希望控制第一个 TUSB1002A 的 EQ 增益、使其与第二个 TUSB1002A 的 EQ 增益相同。 因此、它们将 TUSB1002A # 1的 CHX_EQx 引脚连接到 TUSB1002A # 2的 CHX_EQx 引脚。 TMUX1204用于控制4级设置。 此配置中是否存在任何影响或可能的功能问题?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们还没有参考资料、但请查看 TUSb1044的图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    非常感谢您的回答。 另一方面、我们是否可以跟进您对客户关于 CHX_EQx 引脚的问题的看法?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好为两个 TUSB1002A 单独控制 CHX_EQx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回答。

    最好为两个 TUSB1002A 单独控制 CHX_EQy。 但是、您能告诉我为什么吗?

    如果它们连接在一起、我可以控制4级设置吗?

    此致、

    胡伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个器件的设置可能不同、因此最好进行单独控制

    如果设置相同,则可以一起控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回答。

    我找到了可以一起控制它的方法。 只需同时启用两个转接驱动器。

    问题已解决。

    非常感谢。

    胡伊。