Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, PROFIBUS
Thread 中讨论的其他器件: Profibus
我对该器件的数据表感到困惑。 它规定1V 和2.4V 电压下均为1700多米。 这是不对的。
此外、在什么条件下、您可以期望这种距离? 任何类型的现场总线电缆是否可以实现此目的、或者您是否必须使用特殊的设备? 如果是、是什么?
Mike。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, PROFIBUS
我对该器件的数据表感到困惑。 它规定1V 和2.4V 电压下均为1700多米。 这是不对的。
此外、在什么条件下、您可以期望这种距离? 任何类型的现场总线电缆是否可以实现此目的、或者您是否必须使用特殊的设备? 如果是、是什么?
Mike。
尊敬的 Mike:
要回答您的问题:
DP83TD510E 具有两种输出差分电压 P2P 模式、2.4V P2P 和1V P2P。 我应该澄清的是、这两种 P2P 模式都具有1700m 的距离。 如前所述、该距离是使用带 6XV1830-5EH10电缆的强制速度链路确定的。 使用其他电缆或使用自动协商而不是强制模式时、结果可能会有所不同。
2.我将查看测试数据以了解有关其它电缆的信息。
谢谢、
Nikhil
Nikhil、
这与"我们的应用"没有太大关系、因为 APL 在行业中取得了成功。 人们相信 APL 将取代 FOUNDATION 现场总线或 Profibus PA。 许多这种情况已经安装在使用类似于 Belden 3076F 的设备中。 您的数据显示(与我们在竞争对手的 APL PHY 中发现的数据类似)、现有安装的电缆将显著限制在1000m 以下。 这可能会降低应用于电场安装的 APL 的采用率。
Mike。