This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:DS125MB302是否可用于切换两台主机?

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203, DS100MB203, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945710/ds125mb203-can-ds125mb302-be-used-to-switch-two-hosts

器件型号:DS125MB203
主题中讨论的其他器件: DS100MB203USB2ANY

大家好、

请就以下问题向我提供建议。

问题:DS125MB203是否可用于切换剪切一个驱动器的两台主机?

  主机#1 ------ | DS125MB203|--------  驱动器

  主机#2--------- |             |

 

数据表上的图10显示了相反的情况示例、如下所示

  主机#1 ------ | DS125MB203|--------  驱动器1

               |             |--- 驱动器#2

我想发布这个问题来确认它。

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita-San、

    是的、这是可能的。 器件不能通过 havee2e.ti.com/.../SASSata-app-note.pdfe获取有关主机或驱动器的信息。  

    请注意、在此应用中使用 DS125MB203时、有一些连接到驱动器的指南。 我已将此应用手册的副本附加到本案例中。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔-圣、

    感谢您的回答。

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的支持。
    我是 Mita-San 的同事。

    我的客户希望使用具有引脚模式的 DS125MB203或 DS100MB203。
    他不想使用 SMBus 模式(主机/从机)。

    根据您所附的应用手册、我认为不建议在 SATA 应用中使用引脚模式。
    我的理解是否正确?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    SMBus 访问将为我们提供更大的灵活性。 如果需要、这将使我们能够微调寄存器。 我强烈建议使用 SMBus 接口。 在产品开发期间、他们可以使用 SMBus 对寄存器设置进行微调、然后使用 EEPROM 更新寄存器。 为此、他们只需在电路板上放置一个用于 SMBus 接口的3引脚接头、再到 USB2ANY 框中即可设置寄存器。 然后使用设置烧录 EEPROM、不会有任何 SMBus 控制器/接口。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    很抱歉耽误你的回答。

    我认为 EEPROM 仅采用 SMBus 寄存器位的子集、我们无法访问 与   信号检测和直流偏移禁用相关的所有寄存器。
    因此、我认为 建议使用 SMBus 从模式 、而不是 EEPROM 模式。
    我的理解是否正确?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    是的 SMBus 接口模式提供了更多易读性并允许访问所有寄存器。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔-圣、

    感谢您的回答。

    我可以清除它。

    Mita