This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:对于基于 TUSB8041 IC 的定制4端口 USB 集线器、推荐使用什么电压稳压器

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, LM1084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/952119/tusb8041-what-is-the-recommended-voltage-regulator-for-custom-tusb8041-ic-based-4-port-usb-hub

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: LM1084

您好!  

我正在设计基于 TUSB8041 IC 的4端口定制 USB 集线器。 我的要求是、

输入电压12V 或12V <

输入电流5A

输出电流5A

因此、我想将合适的稳压器连接到我的 USB 集线器、该集线器通过12V 电源供电。

有人可以为我的设计推荐什么输入电压稳压器将12V 调节到5V 吗?

此致、

Vijana。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijana、

    我们必须满足此要求的唯一 LDO 是 LM1084、但这是通过 LDO 产生的相当大的功耗。 5A 是指连续电流、还是仅在峰值运行时才需要? 如果它是连续的、那么我会考虑改用这里的直流/直流降压转换器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

    它是5A 连续电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijana、  

    您将需要使用降压直流/直流开关稳压器将12V 转换为5V。

    以下是需要考虑的产品列表、输入电压范围以缩小搜索范围

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。