This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:D/S 排印错误和问题

Guru**** 2929740 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/952476/tusb3410-d-s-typo-and-question

器件型号:TUSB3410

大家好、团队、

我发现图6-7上的这一拼写错误仍在数据表中。 您是否计划对其进行修订?

此外、GPIO 功能是否可以在没有外部 EEPROM 的情况下使用?

我是否需要为简单 USB-GPIO 应用开发8052微控制器?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    我将查看这些数据表。 需要从 EEPROM 或 PC (通过 USB 驱动程序)加载 TUSB3410的应用固件。 您能给我提供有关此应用的更多详细信息、以便我更好地回答您的问题吗? 您正在尝试使用每个 GPIO 实现哪些目标?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    我只想通过 USB 驱动程序从 PC 复位特定的电路板。 TUSB3410似乎无需外部 EEPROM 即可满足要求。 请查看 D/S 并确认关于 FS/HS。

    此致、

    Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    我可以确认 TUSB3410以 FS 运行。 VCP 驱动程序可与不带 EEPROM 的 TUSB3410搭配使用、但不确定默认固件是否允许访问控制 GPIO。 一些软件工作需要由客户完成。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    好的、您能确认这两项吗?

    TUSB3410在 Fs 下运行?

    2.需要进行什么软件工作才能访问控制 GPIO?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    1.正确

    2.正确,客户需要为此应用程序开发自定义固件。